结果:找到"串口屏 智能家居 智能集成灶 3.5寸",相关内容959条
  • 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
  • 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 厨电 物联网 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
  • 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏应用于智能门锁方案
  • 近几年随着智能家居行业规模的扩大以及大众安全意识的不断提升,智能门锁行业迅速发展了起来,传统门锁企业、家电企业、安防企业,甚至是互联网公司和创业公司都纷纷涌入浪潮,智能门锁产品逐渐呈现出百家争鸣的局面。(图源网络)智能门锁是区别于传统机械锁,在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、便捷化的安防设备,是智能家居生态链上的重要组成部分,也是家庭智能安防领域的核心单品。智能门锁产品的国内市场渗透率虽低,但增速快,发展前景广阔,随着消费市场逐渐打开,高消费能力群体也逐渐显现。如何凭借出色的性能在市场上赢得消费者青睐是各家智能门锁厂商亟需思考的问题,为此,启明智显带来了2.8寸串口屏应用于智能门锁...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-25 10:40:00
  • 基于乐鑫ESP32-S3实现的智能彩屏冷暖风扇
  • 随着智能家居的升级,传统的家电已经被新一代的自动化家电慢慢覆盖,在新风追求这一方面也不例外。传统的家用风扇依靠机械扇叶高频率切割出风,对儿童乃至成人存在着一定的安全隐患,而且提供的吹风闷热、聒噪、如烈风拍打且凌乱,无疑对办公以及日常生活造成一定的影响。柔如山涧风,嗅如原上野。无叶智能冷暖扇的出现,实现了人们对理想新风的追求。无叶智能冷暖扇无需依靠机械扇叶拨风,在将安全隐患降到最低的同时,实现360°广角送风,全屋享受轻柔贴肤的吹风体验,也不再聒噪闷热,纸张也不会再满天飞。无叶智能冷暖扇的智能化不仅仅只是体现在了其创新性的送风方式,还体现在了它简单直观的操作方法以及简约清雅的外观。将触摸显示屏...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 启明 冷暖扇 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-06-16 14:18:00
  • 启明智显|3.5寸串口屏在智能集成灶上的应用方案
  • 随着智能家居在家庭中的广泛应用,以及小户型住户数量的增多,人们对厨房的要求空间利用、高效烹饪、外观审美等方面也提上了要求。集成灶是油烟机、灶具、消毒柜、烤箱、蒸箱、储藏柜等不同功能产品的一体集成,一个集成灶便可以满足厨房的多种需求,是更多追求高质量家庭以及小户型住户的第一选择。多种功能即意味着多种操作和按键选择,不可避免会操作繁杂难懂,为了避免这些问题,启明智显推出将智能触屏与集成灶结合起来,通过显示+触屏简化程序的选择,使操作更加直观易懂。ZX3D50CE02S是启明智显基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 3.5 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-31 16:23:00
  • 启明智显|基于LINUX系统的86控制面板方案分享
  • 随着家居智能化理念的广泛普及,越来越多智能家居开始代替传统家居参与到人们的生活日常中。为了实现智能家居的一键控制,启明智显根据用户对86盒(智能控制面板)不同性能需求,特基于SigmastarSSD201/SSD202D/SSD212三颗不同性能的MCU与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发多款可快速助力智能控制面板完成联网+彩屏升级+语音交互应用的标准串口屏,对全屋情景实现一键选择。产品规格:MCU:SSD201/SSD202D/SSD212屏幕尺寸:4寸屏幕接口:RGB/MIPI分辨率:480*480/720*720通讯接口:RS232/TTL/WIFI/485交互方式:触...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 86盒 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-24 16:57:00
  • 4.6寸(960*480)长条屏家电彩屏应用降本好方案
  • 在消费升级的大背景下,家电逐渐向智能化、可视化的发展趋势靠近,针对智能家居可视化操作的需求,启明智显推出基于ESP32-S3的低成本4.6寸(960*320)长条串口屏方案,可在通用方案一半左右的成本的基础上实现智能家电的信息展示和人机交互的需求。低成本,高效率4.6寸串口屏是启明智显基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款标准串口屏。该方案基于960*320的LCD开发,是针对嵌入式市场推出的一款低成本彩屏显示的方案。它在不增加外部RAM的情况下实现产品的UI显示及电容屏的良好交互效果和语音交互的AI智能体验。...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-20 16:55:00
  • 启明智显分享|3.5、4.3寸串口屏在洗碗机上的应用
  • 近年来,随着消费群体的转移,年轻人在消费中的影响力和话语权也越来越大,推动着消费结构的升级。年轻群体在满足基本的物质需求的同时,更注重于生活的品质和便捷,例如餐后对使用过的碗碟,他们更希望通过一个功能齐全的产品代替双手对碗碟进行清洗,从而有更多的时间去做提升自己的事情。洗碗机的出现很完美的解决了这个问题,解放人们的双手,有更舒适美好的生活体验。在消费升级的大背景下,洗碗机在国内家庭的渗透率逐年提高,洗碗机也呈现出市场规模高速增长、产品技术持续迭代、竞争格局急剧变化的特征。如果想让洗碗机在市场中有竞争力,可以将彩屏和洗碗机结合起来,通过全面触屏选择洗碗机的工作模式和查看洗碗机的工作状态等,通过...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 洗碗机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-19 16:23:00
  • 启明智显分享|3.5、2.8寸串口屏与衣物护理机的结合
  • 消费者的穿衣健康意识随着消费的升级比以往已经提升了一个层次,洗护市场需求逐渐扩大,各种洗护产品如雨后春笋般进入人们的生活,其中衣物护理机便是洗护产品系列中的新晋明星。衣物护理机品类虽是家电行业新秀,但未来市场前景广阔。根据奥维云网报告显示,随着人们收入的提高,人均衣着消费支出呈逐年上升的趋势,不同面料衣物的护理需求也相应增加。以往人们人工进行衣物洗护时,都需要经过很多繁杂的步骤,分拣、清洗、烘干、熨烫等,甚至有些高档衣物、特殊衣物需要经过特殊的护理方式进行清洗,因此,这个过程在人力和时间上都需要付出一定的花销,而衣物护理机顺应了当代人们的需求应运而生。当前,衣物护理机的发展仍处于起步阶段,针...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 衣物护理机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-16 14:44:00
  • 启明智显分享|3.5/4.3寸串口屏在智能冰箱上的应用方案
  • 冰箱这个家电产品参与进人们的生活已经有了很长一段时间,其功能由早期单一的冷藏功能随着时代需求逐渐演变成多功能智能冰箱。在此期间,随着节能减排、个性化需求、消费升级、技术创新等因素的推动,冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显,因此,人们对食品的实时监测和保鲜管理提出了更高的要求。为了实现对食品的可视化监测和管理,将彩屏和多功能冰箱结合起来成为了市场趋势,同时也顺应了当代智能家电的发展潮流。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5寸串口屏智能冰箱方案。l人体感应自动亮起,无需手动唤醒l通过显示屏精确调节温度,变频精确到0.1℃,不同食材可通过触摸屏幕选择专...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 冰箱 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:55:00
  • 启明智显分享|3.5寸串口屏在净水器上的应用方案
  • 随着人们消费的升级,人们渐渐开始追求健康的生活,其中对日常用水的要求也越来越高,针对这一需求衍生出了家庭净水行业的市场。到目前为止,我国的家庭净水技术已经不断成熟和稳定,家用净水器被广泛应用于普通家庭的日常生活中,成为家庭中不可或缺一部分。在这一新的消费诉求下,家用净水在满足了基本的净水需求外,同时也应该顺应当代审美以及以90后为主的消费群体的品质需求。近两年,净水市场出现了减速放缓的态势,很一大原因是产品同质化现象严重,功能单一,缺乏特色的净饮机。已不能满足时下消费者多元化、高端化、品质化的净水需求。为此,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms的一款3.5串口屏净...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 净水器 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-10 15:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: